Маслостойкие кабели

Когда мы говорим о промышленных производственных линиях или стационарных приводах, уже невозможно представить узлы смазки или автоматический розлив масла из любого механического оборудования. Почти все приложения контролируются электронным способом и являются проводными. Во фрезерных станках с ЧПУ, например, текут режущие и охлаждающие масла, которые неизбежно вступают в контакт с кабелями, а иногда провода даже плавают в них в течение более длительного времени. Далее мы расскажем, что важно при использовании кабелей в маслянистой среде.
Что такое маслостойкость?
Маслостойкость описывает совместимость материала внешнего пластиката оболочки кабеля с маслом, вступающим с ним в контакт. В LAPP мы тестируем наши кабели в соответствии с признанными немецкими, европейскими и международными стандартами. Стандартизированные испытательные масла используются для проверки и подтверждения маслостойкости кабелей и проводов. Маслостойкие продукты LAPP можно определить по пиктограмме масляного барабана в нашем каталоге – это индикатор продуктов с повышенной маслостойкостью. Изделия с «внешней полиуретановой (PU) оболочкой», которые благодаря свойствам самого материала всегда являются маслостойкими, также маркируются обозначением изделия «P». Например, наш продукт ÖLFLEX® CLASSIC 400 P – кабель с повышенной химической стойкостью.
Когда кабель считается маслостойким?
Во избежание повреждений, вызванных маслом, все компоненты должны быть маслостойкими. Для этого требуется, чтобы все разъемы или кабельные вводы были маслостойкими, как и оболочка кабеля. Если это не так, из-за воздействия масел пластикаты набухают или становятся хрупкими. Это означает, что не маслостойкие заглушки или сальники будут расслаиваться или даже могут отвалиться. То же самое относится и к внешней оболочке маслостойких кабелей, так как она теряет свою защитную функцию, и кабель может полностью выйти из строя.
Поэтому кабели, соединители и кабельные вводы считаются маслостойкими, если компоненты, используемые в их пластикатах, не могут химически реагировать с маслами. В результате неизменные свойства пластикатов остаются устойчивыми, несмотря на постоянный или временный контакт с маслом, что делает продукт маслостойким
Где применяются маслостойкие кабели?
Смазочно-охлаждающие масла используются в производстве компонентов в промышленности для контроля температуры и консервации инструментов. Это означает, что кабели, разъемы и кабельные вводы, используемые для подключения приводов и датчиков в системе, постоянно или временно подвергаются воздействию различных масел.
Маслостойкие продукты LAPP устойчивы к смазочным, режущим и охлаждающим маслам, химическим чистящим средствам и горячей воде, что делает их подходящими для многих сфер промышленного применения и на производстве.
Например, наши маслостойкие кабельные вводы SKINTOP® обеспечивают длительную устойчивость к различным маслам. Это означает, что кабельный сальник остается работоспособным даже после длительного использования в масле, не расшатается и не выпадет.
Для специальных применений, например, в обрабатывающем центре с ЧПУ, кабели также должны постоянно прокладываться в масле или быть устойчивыми к горячей смазочно-охлаждающей жидкости. Маслостойкая внешняя оболочка кабеля обеспечивает исправное соединение с низким риском выхода из строя в долгосрочной перспективе.
Не все масла одинаковы – как это влияет на выбор кабелей?
В зависимости от области применения масла сильно различаются по своему химическому составу. Стандартизированные испытательные масла обычно имеют в своей основе минеральное масло. Они охватывают многие области применения, но не могут представлять все возможные составы. Поэтому в LAPP мы предоставляем возможность проверить, устойчив ли выбранный продукт к используемому вами специальному маслу. Для этого нужно обратиться к нашим экспертам
Фторполимеры и тефлон являются универсальным оружием против почти всех масел в кабельной промышленности. Часто стойкость к особому маслу может быть гарантирована только кабелями, пластикат которых изготовлен из этих материалов. Наши продукты ÖLFLEX® HEAT 205 и ÖLFLEX® HEAT 260 идеально подходят для использования со специальными маслами.
Другие важные обозначения и совместимые с маслом материалы внешней оболочки можно найти в таблице ниже:
| Материал оболочки | Совместимость с маслами |
|---|---|
| PU |
Кабели с наружной оболочкой из полиуретана обладают высокой маслостойкостью, а также очень устойчивы к надрезам. Поэтому внешние оболочки из полиуретана часто используются в промышленности и машиностроении. Полиуретановая (PU) оболочка остается гибкой даже при длительном использовании, выдерживает высокие механические нагрузки, а также устойчива ко многим химическим веществам и маслам. |
| PVC |
Кабели с внешней оболочкой из ПВХ не обладают особой стойкостью к маслам в своем обычном химическом составе. |
| TPE |
Помимо устойчивости к ультрафиолетовому излучению, термопластичные эластомеры (TPE), которые также включают термопластичный полиуретан (TPE–U) или PU, обеспечивают высокий уровень маслостойкости и стойкости к биомаслам. Однако по сравнению с полиуретаном кабель с внешней оболочкой из ТРЕ обычно отличается более высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и температурным диапазонам. |
Какие еще продукты помимо кабелей являются маслостойкими?
В дополнение к маслостойким кабелям мы также предлагаем широкий ассортимент пластиковых кабельных вводов, соединителей и маслостойких буксируемых цепей.
SKINTOP® ST-M – пластиковый кабельный ввод повышенной маслостойкости с постоянной защитой от вибраций и уплотнительной вставкой, обеспечивающий проверенную функциональную надежность даже в таких требовательных процессах, как очистка машин и установок.
Наши соединители EPIC® с высокой химической стойкостью обеспечивают надежную защиту от сбоев в масляных средах.
Маслостойких кабелей недостаточно, если буксируемая цепь, в которой они расположены, не может обладать этим свойством. Маслостойкие кабельные цепи особенно важны для линейно движущихся машин и систем, работающих в маслянистой среде. Цепи из материала NYLON являются оптимальным решением. Цепь из оцинкованной стали не подходит. Сталь в значительной степени маслостойкий материал, но он не устойчив к некоторым чистящим средствам, поэтому непригоден для использования в пищевой промышленности. В этом случае отдайте предпочтение цепи из нержавеющей стали или гибридной кабельной цепи.
Чтобы найти подходящую буксируемую цепь для вашей сферы применения, воспользуйтесь конфигуратором ÖLFLEX® CONNECT CHAIN от LAPP.