Стойкость к высоким температурам

Термостойкие кабели LAPP

Что такое термостойкий кабель?

Нет плохой погоды, есть только неподходящая одежда – так мы говорим, когда кто-то жалуется на дождь или холод. Если льет дождь, то мы надеваем накидку или плащ с водонепроницаемой пластиковой мембраной, а в холодную погоду – куртку с теплой флисовой подкладкой. Существует также различная «одежда» для кабелей: оболочка – внешнее защитное покрытие – имеет различные составы компаундов в зависимости от предполагаемого использования. Секрет в том, чтобы найти правильное сочетание, а это требует большого опыта. Вот несколько примеров того, как ученые-материаловеды могут спроектировать свойства кабелей:

Предпочтительным материалом для оболочки кабеля является ПВХ (поливинилхлорид). Он недорогой и может быть легко разрезан ножом, что облегчает снятие оболочки – зачистку кабеля для подключения разъема. ПВХ также может выдерживать температуру более 100 градусов Цельсия.

При более значительных и более высоких температурах ПВХ-кабели не выдерживают нагрузки, поэтому требуются провода с другими материалами оболочки. В зависимости от температурного диапазона производители используют сополимер полиолефина, фторэтилен пропилен, политетрафторэтилен, а также силикон, который применяется в формах для выпечки и в детских сосках. Эти материалы способны выдерживать температуру до 260 градусов Цельсия.

Если становится жарче, конструкция кабеля должна коренным образом измениться. В таких случаях проводящие жилы и весь кабель оборачивают слюдяной лентой и оплеткой из стекловолокна. Это позволяет кабелям выдерживать постоянную температуру до 650 градусов Цельсия. Некоторые кабели могут даже выдерживать температуру более 1500 градусов кратковременно.

Где используются термостойкие кабели?

Везде, где преобладают «нормальные» температуры, подходят обычные кабели. Кабели с оболочками из ПВХ также могут выдерживать высокую температуру в жаркий летний день, например, в фотоэлектрической системе. Там требуются другие свойства, такие как устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Термостойкие кабели используются везде, где техническое оборудование может создавать повышенные температуры – более 100 °C. Это имеет место, например, в моторном отсеке автомобилей, когда кабели для датчиков прокладываются возле о горячих деталей двигателя.

Дома становится жарче от отопления или печей, от галогенных ламп или в сауне. В промышленности существуют совершенно разные температуры, например, в печах крупных пекарен. Иногда на угольных, газовых электростанциях или в доменных печах при производстве стали температура может достигать более 1000 градусов Цельсия.

Кстати, кабели, которые являются особенно термостойкими, обычно также имеют расширенный температурный диапазон в отрицательную сторону. Они также подходят для использования в горах или Арктике, и эти виды кабелей и разъемов также востребованы на зимних спортивных мероприятиях. Эти компоненты выдерживают низкие температуры до -40 градусов Цельсия и ниже.

Термостойкие кабели от компании LAPP: изготовление, сферы применения

Какие термостойкие кабели доступны у LAPP?

Классикой LAPP является кабель ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, кабель питания и управления для машиностроения. Благодаря широкому диапазону температур от -60 ° C до + 180 ° C он охватывает подавляющее большинство областей применения, в том числе там, где используются масла, спирты и многие химические вещества.

Хотя ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC может выдерживать температуру «только» до 125 градусов Цельсия, пластикат его оболочки не содержит галогенов, поэтому кабель особенно подходит для мест с высокой посещаемостью, как в промышленных, так и в общественных зданиях. Кабель имеет оболочку из радиационно-сшитого пластика для лучшей огнестойкости.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC выдерживает температуру 650 °C при непрерывной работе. Он приобретает свои удивительные свойства благодаря никелевой нити и изоляции из стекловолокна, поэтому идеально подходит для использования на электростанциях, в доменных печах или в двигателях, а также для нагревательных модулей и систем приготовления пищи.

Компания LAPP предлагает широкий ассортимент особо термостойких кабелей не только в линейке промышленных кабелей управления ÖLFLEX®. Некоторые даже выдерживают открытый огонь, например, ETHERLINE® FIRE. Он обеспечивает очень высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с при высоком качестве сигнала и длине до 100 метров. Изоляция жил на основе полиолефина и обмотка жил специальной огнестойкой лентой блокируют распространение пламени не менее чем на 120 минут – достаточного времени для прибытия пожарной команды и локализации возгорания.

LAPP также предлагает широкий ассортимент термостойких разъемов и аксессуаров, таких как разъемы EPIC® или кабельные вводы SKINTOP®.

 

Продукция