Что такое УФ-излучение? Продукты от компании LAPP, устойчивые к УФ-излучению.

Ультрафиолетовое излучение С-типа может быть полезным в борьбе с пандемией, поскольку дезинфекция светом происходит быстро и эффективно. Оно также позволяет полностью исключить использование химических чистящих средств и, таким образом, является экологически чистой и эффективной альтернативной для обеззараживания во многих областях применения. Однако в то же время излучение опасно для людей и материалов.
Но что такое ультрафиолетовое излучение, что делает его таким опасным и какое оно имеет отношение к LAPP?
Что такое UV-C (УФ – излучение С-типа)?
Излучение UV-C – это название ультрафиолетового излучения особенно высокой энергии (УФ) в диапазоне длин волн от 100 до 280 нм (нанометров). Подобно излучению UV-B с диапазоном длин волн от 280 до 315 нм и излучению UV-A с диапазоном от 315 до 400 нм, оно излучается солнцем и также является самым коротковолновым видом солнечной радиации.
| Тип УФ-излучения | Длина волны, нм |
|---|---|
| UV-A | 380-315 нм |
| UV-B | 315-280 нм |
| UV-C | 280-100 нм |
В то время как естественное солнечное излучение UV-A и UV-B проникает на поверхность земли и в основном вызывает солнечные ожоги и преждевременное старение кожи, ультрафиолетовые С-лучи почти полностью поглощаются атмосферой земли. Таким образом, в естественной среде люди подвергаются воздействию этого типа ультрафиолетовых лучей лишь незначительно или вообще не подвергаются. Это большая удача, потому что с уменьшением длины волны негативное воздействие ультрафиолетового излучения на здоровье человека возрастает.
Вреден ли UV-C для здоровья?
Чем короче длина волны, тем большее воздействие ультрафиолетовое излучение может оказать на здоровье человека.
Ультрафиолетовое излучение, как самый коротковолновый тип излучения солнца, является очень опасным для нашего здоровья.
У людей или живых существ, подвергающихся воздействию этого излучения, повреждаются глаза, кожа и даже генетический материал. Кроме того, ультрафиолетовые лучи типа С классифицируются, как высококанцерогенные.
Но не только живые существа, а также широкий спектр материалов и их долговечность сильно страдают от ультрафиолетового излучения.
Так почему же мы искусственно генерируем ультрафиолетовое излучение, если оно вредит нам, а атмосфера земли так эффективно защищает нас от него?
В чем преимущества UV-C излучения и где оно используется?
Как это часто бывает в жизни, у всего есть положительная и отрицательная сторона. Ультрафиолетовое излучение не является исключением. С одной стороны, это вредно для здоровья людей и животных, но в то же время может быть очень эффективным средством их защиты.
Лампы UV-C уже давно используются для очистки воды или воздуха, например, в лабораториях или медицинских и фармацевтических областях.
Эти лампы обеспечивают защиту нашего здоровья при дезинфекции воды, воздуха и поверхностей. Для этой цели особенно эффективной оказалась специфическая длина волны UV-C излучения 254 нм.
Коронавирусы также могут быть уничтожены ультрафиолетовым излучением, поэтому оно очень эффективно используется в борьбе с пандемией Covid-19 для дезинфекции. Конвейерные ленты, поручни эскалаторов и даже целые вагоны поездов, кабины самолетов, склады, операционные и классные комнаты могут быть обеззаражены с его помощью за считанные секунды без использования вредных химических веществ. В некоторых из этих областей UV-C уже активно применяются, в то время как в других областях все еще находятся в начальном состоянии.
Но то, что поначалу звучит только положительно, имеет и свои недостатки.
Как UV-C влияет на материалы?
Каждому из нас знакомы блеклые цвета забытых на солнце журналов или белье, выцветшее от частой сушки на солнце. Пластиковая садовая мебель, которая за короткое время пожелтела, стала пористой и потускнела, а когда-то была белой, как простыня, – хорошо известная неприятность. И это «всего лишь» из-за воздействия УФ-лучей типа A и B, которые являются более длинноволновыми и, следовательно, менее агрессивными, чем УФ-лучи типа C.
Ультрафиолетовое излучение оказывает огромное негативное воздействие на срок службы или долговечность некоторых материалов.
УФ-излучение разрушает макромолекулы пластикатов, например, материалы внешней оболочки и изоляцию кабелей или полимеры, используемые в кабельных вводах и соединителях.
В долгосрочной перспективе это может привести к материальному ущербу в установленных продуктах или их компонентах и, в конечном счете, к сбоям в работе машин и систем.
Кроме того, корпуса и рабочие элементы мобильных устройств сильно страдают от воздействия ультрафиолетового излучения типа C.
Если мы думаем о дезинфекции офиса, например, пластиковые корпуса мониторов, проекторов, телевизоров и других продуктов, а также линии их питания подвергаются ускоренному процессу старения, вызванному ультрафиолетовым излучением типа C. Это приводит к хрупкости пластикатов и преждевременному разрушению из-за трещин или разрывов в материале.
Очевидно, что в первую очередь требуются быстрые решения, особенно во время пандемии. Но вы, как оператор или производитель отдельных продуктов, также должны защититься от повреждений заводов, зданий или лабораторного оборудования, вызванных высокоэнергетическим ультрафиолетовым излучением типа С.
А если компоненты дополнительно используются в движении, например при движении кабелей в кабельных цепях или в мобильном, портативном оборудовании, срок эксплуатации до полного отказа значительно сокращается.
Как LAPP может помочь вам в этом?
Сегодня мы снова на шаг впереди. Также как и в 1990-х годах когда мы представили продукты линейки ÖLFLEX® NATUR, или сегодня – ÖLFLEX® ROBUST. В то время цель состояла в том, чтобы предотвратить преждевременные отказы кабелей, кабельных вводов и разъемов из-за воздействия недавно введенных биосмазочных, охлаждающих и режущих масел на основе, например, рапса.
Являясь поставщиком инновационных комплексных решений и фирменных продуктов в области кабельной и соединительной техники, наши эксперты с самого начала осознали ситуацию и действовали соответствующим образом.
Это связано с тем, что официальных исследований воздействия ультрафиолетового излучения на различные материалы, стандартизированных тестов или даже международных стандартов испытаний еще не существует.
Поэтому LAPP инициировала собственную процедуру тестирования кабелей, с помощью которой можно проверить устойчивость к ультрафиолетовому излучению типа С.
| Для кабелей были проверены следующие критерии: | Были отмечены следующие изменения в тестовых образцах: |
|---|---|
| • Механическая прочность | • Хрупкость и снижение эластичности |
| • Визуальные изменения | • Значительное изменение поверхности |
| • Выделение материала | • Выделение жидких компонентов |
| • Изменение цвета | • Значительное выцветание и потускнение |
| • Появление запаха | • Частичное появление сильного запаха |
Наша процедура тестирования дала следующие результаты:
Пластикаты, не устойчивые к ультрафиолетовому излучению или только условно устойчивые к ультрафиолетовому излучению:
- Поливинилхлорид
- Полиуретан
- Некоторые термопластичные эластомеры
- Некоторые пластмассы, сшитые электронным пучком
- Специальные материалы, не содержащие галогенов
С другой стороны, все наши изделия с материалом оболочки ROBUST достигли особенно хороших результатов при использовании под воздействием УФ-излучения типа С. Мы можем рекомендовать их вам без колебаний.
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полимер:
- ROBUST
Благодаря исследованиям экспертов LAPP вы, как клиент, получаете выгоду от продуктов, прошедших UVC-тестирование в следующих областях:
- Кабели питания и управления
- Кабели передачи данных
| Наименование продукта | Применение | |
|---|---|---|
| Силовые и контрольные кабели | ÖLFLEX® ROBUST FD | Для применения в буксируемых цепях. |
| " | ÖLFLEX® ROBUST FD C | " |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 200 | Для гибкого (подвижного) применения. |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 210 | " |
| " | ÖLFLEX® ROBUST 215 C | " |
| Низкочастотные кабели передачи данных | UNITRONIC® ROBUST | Для гибкого (подвижного) применения в низкочастотном диапазоне. |
| " | UNITRONIC® ROBUST C | " |
| " | UNITRONIC® ROBUST C (TP) | " |
| Кабели передачи данных FieldBus | UNITRONIC® BUS PB ROBUST | Для гибкого (подвижного) применения в сетях Profibus-DP. |
| " | UNITRONIC® ROBUST S/A FD | Для соединения сенсоров / актуаторов. |
| Кабели передачи данных Ethernet | ETHERLINE® ROBUST | Для гибкого (подвижного) применения в сетях Ethernet и особенно ProfiNet. |
| " | ETHERLINE® ROBUST FR | Для гибкого (подвижного) применения в сетях ProfiNet, не распространяющих горение. |
Какие преимущества дают устойчивые к УФ-излучению типа С продукты от LAPP?
- Вы готовы к длительной эксплуатации ваших изделий, особенно в условиях ультрафиолетового излучения типа С.
- Более низкая вероятность отказа компонентов LAPP, которая сокращает время простоя вашей техники.
- Вы экономите время и затраты благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания.
- Вы можете планировать больше за счет длительного срока службы продукта.
- Благодаря линейке ROBUST продукция автоматически соответствует самым строгим гигиеническим требованиям и, при необходимости, также можно использовать обработку горячим паром или химические очистители.
Но не только это. В очередной раз LAPP демонстрирует свой инновационной потенциал и берет на себя роль первопроходца. Мы уже подумали о том, какую фору мы можем вам дать, и поэтому начали разрабатывать новые продукты, специально предназначенные для использования в области применения УФ-стерилизации.