Кабели для наружного применения, устойчивые к ультрафиолетовому излучению

УФ-стойкость

Что значит устойчивость кабеля к ультрафиолетовому излучению?

Свет помогает нам видеть мир в цветах от красного до синего. Помимо видимого синего света излучается ультрафиолетовый. Это незаметно для наших глаз, но может быть довольно болезненно, если мы целый день пролежим на пляже без какой-либо защиты. Это происходит потому, что он разрушает верхний слой нашей кожи и может вызвать рак в долгосрочной перспективе. Другие заболевания, такие как катаракта или дегенерация желтого пятна в глазу, также могут быть вызваны слишком сильным ультрафиолетовым излучением. Отсюда рекомендация: всем, кто проводит время на солнце, следует наносить солнцезащитный крем и носить солнцезащитные очки.

Все, что вредит нашему здоровью, также вредно для кабелей – они также могут получить «солнечные ожоги». Не быстро, но с годами высокая энергия ультрафиолетового излучения разрушает материал оболочки и в итоге разрушит изоляцию жил. Это может привести к коротким замыканиям и остановке подключенных устройств, а в наихудшем случае люди окажутся под угрозой. Часто повреждения можно увидеть невооруженным глазом, потому что оболочка обесцвечивается и становится очень хрупкой. Если потереть ее, то она начнет разрушаться. Это опасно, потому что проводник под напряжением под ней может быть уже оголен.

Кабели с дополнительной защитой от солнца доступны для мест с ультрафиолетовым излучением. Обычно такие кабели черные, потому что пластикат содержит сажу. Сажа поглощает высокоэнергетические ультрафиолетовые лучи на поверхности и преобразует их в тепло. Таким образом, кабель нагревается и поэтому должен иметь достаточно высокий температурный диапазон. Однако сажа, добавляемая в пластикат оболочки, имеет мало общего с нежелательным побочным продуктом, который выделяется при дыме. Вместо этого здесь используется промышленная сажа, которая образуется в оптимизированных процессах сжигания. Это позволяет регулировать и оптимизировать размер, пористость и общую поверхность частиц сажи для использования в качестве защиты от ультрафиолета.

Где используются устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабели?

Если коротко, то на открытом воздухе, где кабели подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Это может быть кабель для спутниковой антенны или провода, которые подают питание от фотоэлектрических модулей в дом. Крупные промышленные предприятия, например, в химической промышленности, часто располагаются на открытом воздухе. Грузовики, краны и уборочные машины также нуждаются в кабелях, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, а также в локомотивах и рельсах, по которым они передвигаются.

Менее известно, что сильное ультрафиолетовое излучение также может возникать в помещении. Например, в фармацевтической промышленности, где устройства стерилизуются ультрафиолетовым излучением. Это происходит потому, что ультрафиолет убивает микроорганизмы в воде, пище или выходящем воздухе. Устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабели также применимы в данных условиях.

Какие устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабели доступны у LAPP?

Являясь мировым лидером на рынке комплексных решений для подключения, мы располагаем широким ассортиментом продуктов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению. Сюда входят кабели для передачи питания, контроля сигналов и данных, а также соответствующие разъемы и аксессуары, такие как кабельные вводы и маркировка кабелей. 

Вот небольшая подборка кабелей LAPP:

Классические продукты в портфолио LAPP включают кабели ÖLFLEX®. Они чрезвычайно прочны и часто также устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Например: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP или ÖLFLEX® FD 855 P. Существует также множество примеров кабелей для передачи данных, таких как ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e для открытого системного интерфейса SIEMENS DRIVE-CLIQ® или HITRONIC® HQN 1500.

Компания LAPP является первопроходцем в области производства кабелей для применения на постоянном токе и партнером в исследовательском проекте DC Industry 2. Компания выпустила первый кабель специально для постоянного тока. Ассортимент постоянно расширяется, и последним дополнением является кабель ÖLFLEX ® DC ROBOT 900. Его способности к торсионным нагрузкам делают его подходящим для применений в роботах, силовых цепях или станках. Изоляция жил выполнена из термопластичных эластомеров, а оболочка – из полиуретана. Это означает, что кабель не содержит галогенов и подходит для помещений, где присутствуют люди, так как в случае пожара из пластика не выходят едкие пары. Материал также устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, водостойкий и гибкий при низких температурах.

Кабельный ввод SKINTOP ® ST-HF-M черного цвета был специально разработан для работы с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Он часто используется в зданиях или на объектах железнодорожного транспорта.

Продукция